This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:IAM 无法获取与 TP2上的 MOSI 电压对应的精度电压

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815256/dac7811evm-iam-not-able-get-accurete-voltage-corresponding-to-mosi-voltage-at-tp2

器件型号:DAC7811EVM

Hiii...

这是我从 FPGA 板获取的时钟、时钟和模块。我将这三个时钟与 DAC7811 ( 具有 J2_B ASS)连接、将 J2_B11连接、将 CLK 与 J2B_3连接、并将 J2B_7和 J3块连接为+5V、将 DGNS 连接为 J3_5。 以及具有 J3_1和 J3_2的 VCC 和 VSS

如果我将任何值作为 MOSI 传递到 DAC7811EVM、我将获得-Vref 为1.60v、+Vref 为1.77v 的 VOUT、Vout 值永远不会随着 SPI 输入数据发生相应变化、我可以做些什么来将 Vout 作为精确电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    感谢您的查询。 我看到您发送了一条保留命令、之后是一条 NOP 命令。 请检查数据表表表表2中的正确命令。 图27提供了数据包格式。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我无法理解 RESERVE 命令和 NOP 命令。我在设计 VHDL 代码中实际执行的操作是将发送的16位数据转换为1、并且在 MOSI 中得到1、如果我发送任何16位数据、则连接到 DAC7811EVM 中的 SPI 引脚、输出 VOUT 为 不会不断变化、我将获得1.6V 的电压来解决这个问题、我应该怎么做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。 它是重复的。