This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:DAC7811输出电压问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815859/dac7811evm-dac7811-vout-problem

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7811

 我正在使用 DAC7811和 Spartan-3E FPGA、我想将我的数字数据转换为模拟值、为此、我从 FPGA 板为 DAC7811提供三个输入、这些输入是 MOSI 和 CS 以及 SCLK。这就是我的数据作为 FPGA 的输出的方式 我给 了 DAC7811,但是我从 FPGA 发送的数据在 DAC7811中的 Vout TP2处获得恒定电压。

如何解决此问题、请就此提供帮助。

我将 J3_3和 J3_4的连接作为电源_+5V、J3_6和 AGND 的连接作为电源、J3_5和 J3_10的 DGND 为+5V、J3_1的电压基准为+10V。

我将数字接口连接用作 J2_B 引脚编号3的 SCLK、  以及 J2_B 引脚编号7的 CS 和  J2_B 引脚编号11的 SDI。

在该波形论坛中、我将 MOSI 发送为1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我们将于周一返回给您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    因为这与你正在与我团队的 Uttama 进行的另一个线程类似、我已将此线程分配给他进行跟进。 他在印度时间,因此请了解答复中的后勤延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。 它是重复的。