This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:当不使用 CLKTX+-(引脚编号-A7和 A6)时该怎么办

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813965/dac38rf80-what-to-do-with-clktx---pin-no--a7-and-a6-when-not-using

器件型号:DAC38RF80

尊敬的 TI:

我们不会在   设计中使用 CLKTX+-引脚。  

那么、如何处理这些引脚呢?  

我们需要终止它们、还是可以将它们悬空?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    这些引脚具有内部端接。 将它们保持悬空是安全的。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢您的回复。

    我们能否将该输出配置为单端输出?

    在单端输出模式下配置 CLKTX+-的连接是什么?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    DAC38RF80 CLKTX+-引脚的单端模式运行是否有更新?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    您可以将交流耦合到单端时钟输入、并连接摆幅为800mVpp 或更高的时钟驱动器。

    请注意、数据表中的器件特性数据是使用差分时钟输入执行的。 单端时钟输入仅针对功能进行了测试。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我是否需要按照下图连接 CLKTXP 和 CLKTXN 引脚、以避免 CLKTXP 和 CLKTXN 引脚不匹配、或者我可以使 CLKTXN 引脚悬空?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    请更新此信息。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    有一个单端时钟输入可供您使用:引脚 A12

    如果不使用差分时钟引脚、则可以使其保持悬空、因为它们是内部端接的。

    谢谢、

    埃本