This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:预定义的抽取滤波器系数

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815785/ads52j65-predefined-decimation-filter-coefficients

器件型号:ADS52J65

大家好、

我们的客户正在申请  ADS52J65的一组预定义抽取滤波器系数。

这是检查它是否符合他们的应用要求、或者他们是否需要创建自己的应用要求所必需的。

您是否能够提供此功能? 非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 ADS52J65! 它们的信号频率是多少?  

    它是一个对称 FIR 低通滤波器、滤波器阶数为16*M、其-3dB 截止频率为 FS/2M、其中 M 是抽取因子 M。片上滤波器系数支持2到20的整数 M。

    此滤波器可由 MATLAB FIR1命令生成。  

    谢谢!

    我在这里列出了几个示例。

    抽取因子 系数
    1 000000000000000000000000000000001FFF
    2. 399BD480547F46019BFCC0063FF5
    2. 12DBE2B03E7F75012BFDC0043FF6
    3. 28CBE9D02A3FA300D3FE50037FFA
    3. 1AFBDEA044BF670153FD6004FFF6
    3. 07F7F2F01C7FC1008BFF0001FFFC
    4. 1F3BF2C018FFC9007FFF00023FFC
    4. 1907E670337F8D00FFFDF003FFF9
    4. 0EE3EAF02C7F9D00DBFE50033FF9
    4. 045BF8B00FFFDC004FFF70013FFD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢!

    此致、

    弗朗西斯科