This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:输入上的电感器

Guru**** 2952480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815479/afe4404evm-inductor-on-the-input

器件型号:AFE4404EVM

尊敬的 TI  

1.为什么 EVM 在模拟输入端放置了一个线耦(L1)?

  它不会影响频率响应吗?

保护二极管(D3~D7)用于 ESD 或 LED 的反馈电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harvey、

    L1是 EVM 是共模扼流圈、可用于抑制任何高频共模信号。 它不会对 PPG 信号执行任何操作。

    我建议检查 L1的数据表以了解频率响应。

    D3 -D7用于 ESD。

    此致、

    Prabin