This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:SFOCAL 校准命令(0x19)不更新 OFCAL 寄存器

Guru**** 2733885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810428/ads114s08-sfocal-calibration-command-0x19-does-not-update-ofcal-registers

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1114

您好!

我正在对该器件上的寄存器进行写入和读取操作。 当我发出 SFOCAL (0x19)命令并等待1秒时、当我重新读取所有寄存器时、我看到寄存器0x0B 和0x0C 仍然为零。

由于 s/w 的结构、我发送0x19的3个字节为零。 这会导致问题吗?

我确保在发出校准命令之前已开始转换。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆

    ADS1114没有 SFOCAL 命令。 您是否要求使用 ADS114S08?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    抱歉、是的、是的、这是正确的 ADS114S08。

    我可以看到使用 EVM 板和 TI 软件的校准命令工作正常 当我将其与连接到 EVM 的处理器板一起使用时、SFOCAL 命令不会更新 OFCAL 寄存器。 将在0x19字节后很快发送3个零字节、这会导致问题。 我注意到 TI 的软件不会这样做、只发送一个字节。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我不确定在 SFOCAL 命令之后发送 NOP 是否会终止校准、但如果这是一个简单的更改、我建议只发送 SFOCAL 命令。

    在回读校准寄存器之前、您是否知道/DRDY 信号是否变为低电平? 在某些较低的数据速率下(尤其是对于 SINC3滤波器)、您可能需要等待一秒钟以上才能完成校准。 确保等待足够长的最佳方法是等待/DRDY 中断、然后读回校准寄存器。

    由于全局斩波会禁用偏移校准寄存器、您可能还需要确保 ADC 未处于待机模式、并且全局斩波会被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 我将加速 SPI 传输、检查是否禁用了 SINC3滤波器并监控/DRDY 引脚。

    在发送0x19命令之前、我将 ADC 设置为开始连续转换。

    谢谢

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已使用 TI DSEvalSW 返回到 EVM、以便能够轻松发送命令和进行监控。 我正在努力使它与 SFOCAL 一起工作、并看到寄存器已更新。

    我已附加了我正在使用的脚本。 某些寄存器只发生轻微变化、但数据读取正常工作。但偏移量校准寄存器不会更新并设置为0。

    谢谢

    Grahame2e.ti.com/.../2_2D00_WireRTD.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我运行2线 RTD 脚本时、板上的红色 D2 LED 会一直亮起。 有什么想法吗? 误差。 文档指出、对于正在进行的转换、该值应以1秒的速度闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    红色 LED 指示 START 引脚设置为高电平以实现连续转换模式。  在软件 GUI (数据分析中的"收集"命令)中收集转换时、还有一个额外的绿色 LED 将在转换过程中闪烁。  

    由于偏移在一个代码的级别内、您很可能看不到偏移校准寄存器的变化。  数据表中显示的典型偏移小于1LSB 或代码的值、因此无需进行任何更改。  

    如果要验证是否正在进行偏移校准、则需要连接示波器或逻辑分析仪、并在发出偏移命令后测量 DRDY 之间的时间。  默认设置为8个用于校准的样本(SYS 寄存器和 CAL_SAMP 位设置)。  这意味着发出命令后、您应该会看到 DRDY 之间的时间延长了8个周期。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复、这很有用。

    我在0x19命令之前的1.25ms 看到 DRDY 脉冲。 请参见随附的。

    然后我发出0x19命令并看到 DRDY 保持高电平11.61ms。 因此8 x 1.25 = 10ms。 看起来是正确的。

    我怀疑在测量 RTD 上的电压= 0.677v 时不需要偏移。 我的基准电阻器上的电压= 0.797v。 RREF = 797ohm、IDAC = 1mA。

    0.677/0.797 * 32767 = 27833。 我看到的是28083。 因此、我认为需要校准。 有什么想法吗?

    谢谢

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    您是否使用了先前在该主题中共享的完全相同的脚本设置?  您需要确保使用 Rref 作为基准电压、并且知道 Rref 的确切值、以便测量为比例式。  RTD = Rref *代码/满量程代码。  在这种情况下、由于激励源抵消了转换、因此不应转换任何电压测量值。  在提供的脚本中、您未将 Rref 用作参考源。

    您能否准确地共享所使用的寄存器设置以及 RTD 与 EVM 的连接方法?

    谢谢、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我有一个 EVM 和一个 EVM 连接到处理器板。 如果我们专注于 EVM +处理器板、

    我们已将 R68和 R70替换为高精度797欧姆电阻器。

    寄存器02 = 0x10

    寄存器03 = 0x08

    寄存器04 = 0x1A

    寄存器05 = 0x16

    寄存器06 = 0x07

    寄存器07 = 0xf5  

    寄存器08 = 0x00

    寄存器09 = 0x10

    其他寄存器=默认值

    我停止使用 EVM、因为当我从 DSEvalSE 内的脚本发出 SFOCAL 命令时、它会以3个相邻字节(0x08、0x19、0x0A)发送起始、校准和停止、我认为这不正确。 它应该刚刚发送0x19字节。

    附件是对我看到的内容的一些注释。

    Thane2e.ti.com/.../SFOCAL-Cal-command.pptxks以获取帮助

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、RTD 连接到 J7引脚1和4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    寄存器5应为0x06、而不是0x16。  您需要为高侧基准启用两个基准缓冲器输入。  您的797欧姆电阻器的精度是多少?  您到底连接了什么输入呢?  它是真正的 RTD 还是常规电阻器(和值)?  我还想看到一系列测量、而不是仅仅一个点。  要完全了解是否存在偏移、您需要精确地知道基准电阻器值和输入电阻值。  您无法使用电压反向计算电阻、因为这是假设 IDAC 恰好为1mA。  此外、对于2线 RTD 测量、您必须包括任何引线电阻的误差。  如果需要、您还可以短接终端块的输入、以查看您是否获得0代码读数。  如果您看到的不是0代码、这也将是偏移量的指示器。

    至于 EVM 脚本、0x08开始转换、因为 ADC 必须进行转换才能进行测量。  由于 EVM 配置可能相当复杂、START 命令可确保器件正在转换、否则会忽略偏移校准。  0x19是自偏移校准命令本身。  0x0A 是停止命令。  如果 START 引脚保持高电平、则忽略 START/STOP 命令。  如果在 ADS114S08不转换时发出 SFOCAL 命令、则将忽略该命令。  只需包含 START/STOP 命令、即可确保器件在使用 EVM 固件时进行转换。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉、回复延迟、我没有收到您以上回复的电子邮件。

    RREF 为0.1%容差电阻器。

    我使用1K 电位器模拟 Rrtd。

    我想您对电压测量的看法。 我将在将来测量电阻。

    短接引脚听起来不错、我会尝试这种方法。

    关于 EVM 脚本、我可以理解 START 0x08和0x19 SFOCAL 命令是紧密连续的、但 STOP 命令似乎太快了、无法进行校准?

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    编写 EVM 固件时、发送用于校准的命令可确保 ADS114S08处于转换模式。  如果 START 引脚保持高电平、则不会发出 START 和 STOP 命令、如果是 SFOCAL 命令、则只会看到发送的0x19字节。

    如果 START 引脚为低电平、则 ADS114S08将需要器件进行转换。  为了使运行状态逻辑简单、只监控 START 引脚。  即使寄存器设置被设置为连续模式、ADS114S08是否正在实际转换也不清楚、因此将发送 START 命令(0x08)、后跟 SFOCAL (0x19)和 STOP (0x0A)命令。  如果 ADS114S08处于单次转换模式、则会忽略 STOP 命令。  如果处于连续转换模式、则会启动自偏移校准命令、并且在校准命令完成之前停止命令不会生效。  它被保持在一个命令队列中、等待前一个转换过程完成、然后再进入停止条件。  因此、只有在 START 引脚为低电平时才会添加启动/停止。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、命令队列解释了这一点。

    还有一点我不清楚。 ADC 设置为提供比例输出代码、电压基准取自 Rref。 我们的电流源会馈送到 Rref 和 Rrtd、因此它们会看到相同的电流值、无论这是多少、这并不重要。

    因此、比较 Rrtd 和 Rref 两端的电压并乘以32767应该得到输出代码。 测量两个电阻器上的电阻会产生相同的结果。

    我将短接 Rrtd、查看输出代码是否为0。 我想这种情况不会发生、因为轨迹和导线会产生一些电阻、从而给出一些代码。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    在测量电压(或该物质的电阻)并与 ADC 输出进行比较时、需要考虑的一个注意事项是使用的测量源。  该仪表应是高精度校准仪器。  大多数电压表将使用某种平均值来显示结果。  结果在应用探头的时间内有效。  如果您测量基准记下电压、请移动探头并测量输入电压、然后将这些结果与 ADC 转换进行比较、您将会增加一些误差、因为您没有在 ADC 转换的同时精确测量电压。  结果应该接近、但结果可能与 ADC 相对于漂移或噪声进行转换的结果不同。  因此、我可以声明、相对于 ADC、电压测量可能不正确。  

    由于基准电阻器是具有特定精度水平的固定值、因此对输入电阻器(而不是 POT)使用具有相似精度水平的固定电阻值更有意义。  这样、您就可以从测试中移除电压测量误差。 作为侧注、我们发现电位计可能是误差源、因为它们会随着时间的推移而因自发热而变化。  在我们的测试中、我们使用固定电阻值或 RTD 校准器。

    对于 RTD 测量、您会担心 RTD 的电阻而不是电压。  使用比例式方法和单个 IDAC 电源、电阻比等于代码比(Rrtd/Rref = ADC 代码/32767)。  如果您知道您的电阻、则可以求解预期的 ADC 代码。  此示例使用的增益为1。  如果使用 PGA 增益、则还需要考虑增益(Rrtd/Rref = ADC 代码/32767/PGA)。  测量的精度水平在电阻器精度水平之内。

    在该测量方法中、我们删除了电压测量精度、电压源测量时序以及任何计算误差。  激励源的噪声和漂移也会消除。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉耽误您的回答。

    我已使用 Beamex MC6生成精确的 Rrtd 值并连接到我的电路。 现在、我可以看到整个 RTD 电阻范围内的输出代码、所有输出代码都具有大约50个输出代码的正偏移、我将其等同于引线电阻。 偏移寄存器仍然为零、但我假设它是一个新器件、因此不需要应用偏移。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Graham