This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:ADC128S052结果位?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815672/adc128s052-adc128s052-result-bit

器件型号:ADC128S052

在 ADC128S052测试中、我们发现 ADC 结果为11位、数据表写入12位。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件确实是一款12位器件。

    您是否会分享您的测试设置、以帮助调试为何仅输出11位?

    最常见的问题通常是时序问题、该器件需要16个时钟来完成转换周期。 前四位先为0、然后是 MSB 转换结果。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U310由3.3V 电源供电。   当选择 IC 并 在 IN0上施加3.3V 电压时、我从 SPI 获得2047。  我的程序中是否存在任何配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您尝试 在帖子中添加附件、但遗憾的是、这些附件未添加。 请重试、您可以使用"插入介质"选项。

    您能否尝试使用小于1.5V 的直流输入、我想看看您是否缺少 MSB。 如果您始终看到测量值为输入值的一半、则缺少 MSB。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 之前尝试输入1V、但转换结果仅为0.5V、因此不会丢失 MSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、如果您始终看到输入值的一半、则缺少 MSB。

    请检查您何时开始解释 SDO 数据。 请记住、有四个前导零、然后输出 SDO 数据。

    示波器快照将有助于直观地查看数字通信。 这还有助于验证 SDO 数据是否正确输出并通过固件进行错误解释。  请分享一段连接到数字线路的示波器快照、其中两个帧可见

    此致、

    Cynthia