您好!
您能告诉我数据表 P.6中描述的 TD_CKDO 的最小/最大值(延迟时间:SCLK 下降到(下一个) DOUT 上有效的数据)吗?
它不必是保证值。
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能告诉我数据表 P.6中描述的 TD_CKDO 的最小/最大值(延迟时间:SCLK 下降到(下一个) DOUT 上有效的数据)吗?
它不必是保证值。
此致、
YUto Sakai
您好、Cynthia-San、
我很抱歉回复价格。
我还有其他问题。
问题1.
下面附上了 ADS786x 的时序图。
ADS7029-Q1是否有保持时间?
(这是时序图中描述为 TH (SCLKF-SDOVALID)的值。)
请告知我参考值。
问题2.
TD_CKDO 是否与 SCLK 频率无关?
例如、当 SCLK 为1MHz 时、TD_CKDO 的最大值是否为25ns?
问题3.
由于 TD_CKDO 的最大值为25ns、我知道 SCLK 的最大值为40MHz。
正确吗?
此致、
YUto Sakai
YUo-San
遗憾的是、我们未指定保持时间、但 TD_CKDO 不取决于 SCLK 频率。 至于您的示例、如果 SCLK 为1MHz、TD_CKDO 的最大值仍为25ns。
最后一个问题。 您尝试使用哪种 SCLK 频率? 您是否需要2MSPS 的最大吞吐量?
如果您尝试在 SCLK 的上升沿读取 SDO、则由于25ns 的延迟、用于确保正确读取的最大 SCLK 小于20MHz
25nsx2 = 50ns、然后1/50ns = 20MHz 最大 SCLK 频率
我建议在下降沿读取。
此致
Cynthia
不幸的是、您所附的图像未正确通过。 如果您愿意、请重试
但是、为了解决您的问题、即使 SCLK 频率降低、最大时间 TD-CK-DO (25ns)也不会减少。 TD_CKDO 不取决于 SCLK 频率。
如果 您使用的是10MHz 频率时钟。 一个周期长为100ns、 从下降沿开始。 在从下降沿延迟25ns 后、 新 的 SDO 数据将可用。
上升沿将在半个周期、50ns 处。 由于上升沿超过最大25ns、因此上升沿的数据将有效。
简而言之 、在10MHz 时、SCLK 的上升沿可被用于读取数据。
无论使用什么 SCLK、您也可以在下降沿读取 SDO 数据。 但是,在执行此操作时,请注意您正在读取的是先前的数据,而不是在下降沿读取的新数据。
此致
Cynthia