This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:延迟时间:SCLK 下降至(下一个)数据在 DOUT 上有效

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810738/ads7029-q1-delay-time-sclk-falling-to-next-data-valid-on-dout

器件型号:ADS7029-Q1

您好!

您能告诉我数据表 P.6中描述的 TD_CKDO 的最小/最大值(延迟时间:SCLK 下降到(下一个) DOUT 上有效的数据)吗?

它不必是保证值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中列出的最大值为25ns、我们无法保证数据表之外的任何值。

    这意味着数据输出可以在此之前准备就绪、但输出数据的有效时间不会超过25ns。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    我很抱歉回复价格。
    我还有其他问题。

    问题1.
    下面附上了 ADS786x 的时序图。



    ADS7029-Q1是否有保持时间?
    (这是时序图中描述为 TH (SCLKF-SDOVALID)的值。)
    请告知我参考值。

    问题2.
    TD_CKDO 是否与 SCLK 频率无关?
    例如、当 SCLK 为1MHz 时、TD_CKDO 的最大值是否为25ns?

    问题3.
    由于 TD_CKDO 的最大值为25ns、我知道 SCLK 的最大值为40MHz。
    正确吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    遗憾的是、我们未指定保持时间、但 TD_CKDO 不取决于 SCLK 频率。 至于您的示例、如果 SCLK 为1MHz、TD_CKDO 的最大值仍为25ns。

    最后一个问题。 您尝试使用哪种 SCLK 频率? 您是否需要2MSPS 的最大吞吐量?

    如果您尝试在 SCLK 的上升沿读取 SDO、则由于25ns 的延迟、用于确保正确读取的最大 SCLK 小于20MHz

    25nsx2 = 50ns、然后1/50ns = 20MHz 最大 SCLK 频率

    我建议在下降沿读取。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢你的答复。
    很抱歉让你感到烦扰。


    图1请检查时序图。
    例如、在 SCLK "3"的下降沿读取的数据为"D7"、对吧?

    此外,我了解到从下降沿读取“D7”到激活“D6”的延迟是 TD_CKDO,最大值为25ns。
    正确吗?



    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您的理解是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia-San、

    感谢你的答复。
    您能就 TD-CK-DO 的最小值向我提供您的意见吗?
    它不必是保证值。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很大的跨度、它实际上可能落在任何地方

    它不是零、但可以接近零、例如2.5ns、5ns、也许在该范围内

    但每个器件在规格范围内可能有很大差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyntia–San、

    感谢您的友好支持。
    我们客户的问题已经得到解决。

    我们客户的问题已经得到解决。
    还有其他有关"TD-CK-DO 的最大值(25ns)"的问题。
    即使 SCLK 是较低频率(例如10MHz)、也不会改变 max25ns?  
    DOUT (SDO)是否检测 SCLK 的下降沿并启动数据转换?
    附加我的操作图像。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、您所附的图像未正确通过。 如果您愿意、请重试

    但是、为了解决您的问题、即使 SCLK 频率降低、最大时间 TD-CK-DO (25ns)也不会减少。 TD_CKDO 不取决于 SCLK 频率。

    如果 您使用的是10MHz 频率时钟。  一个周期长为100ns、 从下降沿开始。 在从下降沿延迟25ns 后、  新 的 SDO 数据将可用。

    上升沿将在半个周期、50ns 处。 由于上升沿超过最大25ns、因此上升沿的数据将有效。

    简而言之 、在10MHz 时、SCLK 的上升沿可被用于读取数据。

    无论使用什么 SCLK、您也可以在下降沿读取 SDO 数据。  但是,在执行此操作时,请注意您正在读取的是先前的数据,而不是在下降沿读取的新数据。

    此致

    Cynthia