This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45的满量程功率-澄清

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815756/adc32rf45-full-scale-power-for-adc32rf45---clarification

器件型号:ADC32RF45

对于 ADC32RF45、如果我使用数据表规格、满量程输入和65欧姆差分直流电阻为1.35Vpp、 满量程功率输入为5.44dBm、而如果我查看 SLAU620D 中的快速入门程序 、可以看到、如果我使用15dBm 输入正弦波、基频显示为-2dBFS (SLAU620D 中的图7)、从而使满量程输入功率在17dBm 时高得多。 当我使用 自己的 ADC32RF45EVM 设置并输入0dBm 正弦波时、我看到基波为-10dBFS、这意味着满量程功率为10dBm。 是否有人可以澄清 ADC32RF45通道的满量程输入功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我们将尽快就此问题与您联系。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    快速启动过程中提到的输入功率错误。 我们将对其进行更新。

    尽管直流电阻为65欧姆、但对于射频频率、当我们使用50欧姆源和1:1变压器进行驱动时、器件阻抗应视为50欧姆差分。 具有50欧姆端接的1.35Vpp 相当于6.586dBm。  

    当增加板载损耗、电缆损耗和反射引起的损耗时、我们必须从信号发生器提供大约10dBm 的功率、以实现~1GHz 输入频率下的满量程输出。  

    此致、

    Vijay