This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004:DAC80004IPW 查询放大器;CLR 引脚

Guru**** 2529950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815624/dac80004-dac80004ipw-query-clr-pin

器件型号:DAC80004

您好!

在我的 DAC80004IPW 设计中、CLR 引脚保持悬空。 我看不到 DAC 输出根据编程的 DAC 输入代码发生变化。

LDAC 引脚通过2K 电阻器接地、POR 接地(零标度)。 还提供了中量程(连接到 VDD)。 输出适用于零标度和中标度硬件配置。

我需要您的意见来解决这个问题。 我已附上原理图。 请发表评论。

谢谢

在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件在零标度和中标度 POR 设置下似乎都可以正常工作、则最有可能是数字域中存在问题。 您能否共享一个示波器捕获、以显示您尝试设置 DAC 输出代码所使用的完整 SPI 事务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。 请查找随附的 SPI 事务波形(完整捕捉以及第一至第四字节波形)

    命令:0x03 0f ff f0

    针对所有通道进行了测试:A、B、C、D 附加的波形用于通道 A

    您是否想评论悬空 CLR 引脚? 需要将其拉高?  

    我期待您尽快做出响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在、

    不知为何我在原答覆中遗漏了对悬空 CLR 引脚的评论。 虽然从技术上讲、引脚对下降沿很敏感、但如果引脚未使用、则不建议将其保持悬空、并且一定要将其连接到 VDD、以检查您的器件是否意外被保持在清零状态。

    您的 MCU 的时钟相位和极性设置是什么? 由于图的比例、我不能很好地确定时序、但看起来数据在 SDIN 上与下降时钟边沿同时发生变化。 数据会在 SCLK 的下降沿移入器件、因此存在一些锁存无效或意外数据的风险、因此您在输出端看不到所需的结果。 通常、对于下降沿关键接口、我希望看到数据在上升沿发生变化、以便满足设置和保持时序要求、因此您的解决方法可能与更改 CPOL 和 CPHA 设置一样简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在我将 CPHA 更改为"1"后、DAC 工作正常。 最初、CPOL 和 CPHA 设置为"0"。

    我要将 CLR 连接到 VDD。

    非常感谢、非常感谢您的支持。

    此致、