This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:连接 FPGA VC709套件

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J66EVM, DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813401/ads54j66evm-interfacing-with-fpga-vc709-kit

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66DAC38J84EVMDAC38J84TSW14J10EVM

客户需要对插入器卡(TSW14J10)与各种 EVM 的连接进行一些澄清。 以下是他们使用的评估模块:

 

1)     FPGA 评估模块–Virtex-7 FPGA VC709连接套件

2)     ADC–ADS54J66EVM–ADS54J66高速 JESD204B 接口 ADC

3)     DAC–DAC38J84EVM–DAC38J84高速 JESD204B 接口 DAC

 

对于模块级测试,他们需要将 FPGA EVM 与识别插入器卡(TSW14J10)的 ADC 和 DAC EVM 连接起来,并需要确认他们是否可以使用相同的插卡,或者是否有更适合上述 EVM 的任何其他插入器卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    这是我从我们的 Xilinx 联系人那里得到的关于连接 VC709平台的回复:  

     

    " HSDC 专业演示不支持 VC709 器件中使用的收发器。

    7系列 HSDC Pro 演示支持带有 GTX 类型收发器(kc705、zc706、vc707)的 EVM。 VC709使用 GTH 收发器、因此固件会有所不同。 客户可以很轻松地让此 EVM 与 TI EVM 配合使用。 它与为任何其他电路板执行它的过程完全相同"。

     

    客户可以使用现有固件作为起点、但需要对收发器进行更改。

     

    如果他们不打算使用 HSDC Pro GUI、则不需要 TSW14J10EVM。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 已通知客户。 客户将发布有关该主题的后续问题(如果有)。