This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:输入通道中的 ADC3424噪声

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814069/adc3424-adc3424-noise-in-the-input-channel

器件型号:ADC3424

大家好、

   我们正在将 AMP+ADC 解决方案渗透到我的客户身上。 我们发现、当没有信号馈入 ADC 时、VIN+A 和 VIN-A 引脚中会监控一些噪声、请参阅红色和蓝色曲线。 频率为100MHz、与 ADC 时钟频率相同。 您能否帮助弄清楚时钟为何会影响输入信号、以及如何消除影响? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请提供原理图吗? 这种噪声耦合到所有模拟输入上、还是仅耦合到 CHA? 如果是、所有4个通道的噪声振幅是否相同?

    我将在评估模块中对此进行深入研究、并将很快回来与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dan

      我们在所有通道中都看到了该波形、我想知道该噪声可能来自时钟、但我找不到原因。 此外、我认为这是 ADC 的失调电压、我不确定它是否正确。 希望尽快获得您的反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是在 ADC3424EVM 上还是在定制 PCB 上? 我在我的 EVM 上没有看到此噪声、但将尝试使用更高带宽的示波器并与您恢复。

    您是否能够断开 FDA 输出和探头 ADC 输入?

    此致、

    Dan