This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何在 TSW1400中对 FPGA 进行编程?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813172/tsw1400evm-how-do-i-programming-the-fpga-in-the-tsw1400

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3482EVM

您好!

我正在进行有关 TSW1400EVM 的项目、我需要对 FPGA 进行编程、以生成原始波形的 FFT、而不是输出到 DAC。

但我很困惑如何在 TSW1400板中配置 FPGA。  

我可以使用 USB 连接到 PC、然后对其进行编程吗?

此致

Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是 HSDCpro 软件用户指南的链接。 请按照 第42页的第5节(TSW1400图形发生器操作)操作。 它详细显示了如何使用 HSDCpro 中的"DAC"选项卡。  http://www.ti.com/lit/ug/slwu087d/slwu087d.pdf

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    是的、我阅读了该用户指南。 但我想根据 FPGA 编程过滤和 FFT 原始波形、然后输出到 DAC。 我使用 DAC3482EVM。

    那么、如何通过 USB 或 JTAG 接口在 TSW1400EVM 中对 FPGA 进行编程和上传。

    此致

    Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifei、

    在电路板上安装和移除一些电阻器后、您可以使用 JTAG 连接器对 FPGA 进行编程。 另一个选项是将 您的.sof 文件转换为.RBF 文件、然后使用 HSDC Pro GUI 加载固件。 随附说明。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Programming-FPGA-with-sof-file-6_5F00_27_5F00_19.doce2e.ti.com/.../0066.Generating-.rbf-file.pptx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim s、

    如果我在电路板上安装和移除一些电阻器、这是否意味着我无法使用 HSDC Pro?

    以及如何安装和移除这些电阻器?

    此致

    Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifei、

    HSDC Pro 仍可进行这些修改。 要安装和拆下电阻器、您需要使用焊铁、助焊剂、显微镜和镊子。 如果您无法执行此操作、我建议您找到一家当地电路板装配车间来为您执行此操作。

    此致、

    Jim