This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 检查锁定状态

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813799/check-lock-status

您好!

我在前一个 E2E 帖子中有疑问。
我想检查寄存器"00h"中的锁定状态。 我应该检查哪个位?

由于4个视频输入通道有一个寄存器、因此无法确定哪个摄像头不同步。

该寄存器是否确认输出侧的 SYNC 信号?
还是应该查看另一个寄存器?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoto Sakai、您好!

    查看第4.2节表4.2、了解锁定状态丢失锁定检测、 彩色副载波锁定状态、 垂直同步时钟状态和水平同步锁定状态位、请:

    只有一个寄存器报告这些锁定状态。

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin - San:

    很抱歉我迟到了。
    我知道要确认的地址是00h。
    是否有任何方法可以检查哪个频道未同步?
    如果没有、我们应该检查哪些锁定状态、以检查无法同步的现象?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看寄存器 FEH 和 FFh。 这些寄存器控制4个解码器中的哪一个将接收/返回寄存器写入/读取。

    例如、要写入解码器#3、并且只有解码器#3设置寄存器 FEH 中的位2

    要从解码器2读取、需要设置寄存器 FFh 中的位1。 寄存器读取的默认解码器是从解码器1读取。

    此致、

    Steve