This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:ADS5294评估板中的高 ADC 本底噪声

Guru**** 2924950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815866/ads5294evm-high-adc-noise-floor-in-ads5294-evaluation-board

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294

大家好、

我们使用 带 KC705 (FPGA EVM)的 ADS5294 EVM 进行数据采集

我们已终止 ADC 输入并捕获 ADC 输出数据。  

我们看到 大约50dB 的高本底噪声。

请告诉我们导致上述问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 ADS5294 EVM!

    在得出任何结论之前、请确认 FPGA 捕获时序是否正确:  

    使用测试模式验证 FPGA 时序、如斜坡模式等。  

    2.您可以使用  PDN_PARTIAL 关闭 ADC 模拟部分的电源、以隔离电路板问题或 ADC 问题。  

    最好的方法是使用 TI 的非商业 TSW1400板来确保 ADS EVM 正常工作。  

    谢谢!