This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:增益误差和基准电压。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815188/ads1209-gain-error-and-reference-voltage

器件型号:ADS1209

你(们)好

当查看 ADS1209的数据表时、我不确定如何理解增益误差和增益误差热漂移参数(G­ERR 和 TCGERR)。

对于增益误差、"Gerr"表示"以 Vrefin 为基准"、对于热漂移"TCGerr"则不表示该值。

问题是这两个参数是否包括内部电压基准的漂移和误差?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ole!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS1209数据表中的"TC"误差与温度系数相关、因此"TCGRR"只是以 PPM/`C 表示的典型 GRR  它确实包括基准电压误差。  在提出其他问题时、随时发布这些问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢您的回答。

    我想知道、如果增益误差参数包括内部基准误差、那么基准误差为什么比规定的增益误差大得多?

    例如

    GRR:         FSR 最大值为0.5%                         Vrefout:最大2.550V 电容值为0.050/2.500)*100 = 2%

    TCGerr:     与             TCVrefout 相比、典型值为+/-1.3ppm/°C:典型值为+/-20ppm/°C

    在使用理想的外部基准时、我实际上需要知道的是最大值和最小值错误以及 TCGerr?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    很抱歉耽误你的时间,我昨天没有收到你的评论。  内部基准的初始误差可以是上面提到的+/-2%。  由于增益由基准设置且 FSR 为+/-Vref、 因此数据表中的 Gerr 和 TCGerr 仍然有效。  在系统校准期间、如果您假设理想的内部基准电压为2.5V、则可能会看到更高的增益误差。