This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:需要用于 ADS1278EVM-PDK 插件的 ADCPRO 的 LabVIEW GUI 源代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814081/ads1278evm-pdk-need-labview-gui-source-code-for-adcpro-for-ads1278evm-pdk-plugin

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1278

您好!

我正在使用 具有 MMB0的高速数据采集 ADS1278EVM-PDK 评估板进行数据采集、以便对高频信号进行电生理感应。 如果您可以向我发送用于 ADS1278EVM 的 LabVIEW GUI 的源代码、以便获取和保存包含 ADCPro 应用的数据、因为我需要针对我的特定应用进行修改。 非常感谢您的支持和帮助。 提前感谢您。

Mohammad K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    欢迎访问 TI 的 e2e 社区。

    源文件现在包含在软件下载中。

    转至 ADCPro 网页以下载 ADCPro。

    http://www.ti.com/tool/ADCPRO

    安装软件后、您可以在以下目录中找到 ADCPro 源文件。

    C:\Program Files (x86)\ADCPro

    您还需要下载并安装 ADS1278插件 ADS1278EVM-PDK-SW。

    此软件位于 ADS1278EVM 页面的"立即订购"部分下。

    http://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK

    安装软件后、您可以在以下目录中找到 ADS1278源文件。

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278

    请注意、不支持使用这些源文件。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 遗憾的是、提供的源代码需要密码才能查看源代码、或者 LabVIEW VIS 缺少该图、因此我们无法在 LabVIEW 中打开它们进行编辑。 非常感谢您为 TI 帐户中列出的电子邮件提供可编辑的源文件。 这将显著加速我们的开发。

    非常感谢

    Mohammad K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    遗憾的是 、软件中包含的源代码就是我们可以共享的所有代码。  ADCPro  仅用于 评估 ADC 的模拟性能。  

    在开发与 ADS1278通信的代码时、如果您对计时或通信协议有疑问、始终可以将后续问题发布到 e2e 论坛。

    此致、
    Keith