This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:TLA2024如何确保线性?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815565/tla2024-how-does-tla2024-guarantee-the-linearity

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015

你(们)好  

我想知道有关主题的答案。  

《TLA2024如何保证线性度?》

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INL (或积分非线性)是 TLA2024中无法保证的规格。 我们将其列为典型的1LSB (虽然我猜 INL 比这更好)。 您可以在电气特性表的数据表中找到这一点:

    如果需要最小/最大规格、则还有其他类似的器件可用。 我将从 ADS1015作为类似器件开始。

    吴约瑟