This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:ADS8555 HVDD 和 HVSS 设置

Guru**** 2522710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808355/ads8555-ads8555-hvdd-and-hvss-settings

器件型号:ADS8555

您好!

请告诉我 ADS8555电源电压 HVDD 和 HVSS 的正确值。

如果我使用输入范围为+/- 2*VREF 的内部 VREF (2.5V),是否可以使用电源电压5V +/- 5%

和-5V +/- 5%、考虑到实际输入值范围是+-4V?

如果我使用输入范围为+/-2*VREF 的外部基准,例如1.5V,我是否可以使用电源电压

/-3V?

谢谢。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco Di Sciuva,

    如果您可以确保实际输入不会超过电源电压、则+/-5V 可用作电源电压。 请注意、数据表中的规格特征是 HVDD=10至15V 和 HVSS=-15~ 10V 电源。

    对于外部参考示例,如果您可以保证电源没有容差并且不会低于 +/-3V,则可以使用+/-3V 作为电源。 否则、线性度可能会受到影响。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我必须管理+/- 3V 范围的信号、我想为配置为+/-2*Vref 选项的 ADS8555使用1.5V 外部基准。
    对于 HVDD、我将使用+5V (5%到 l)电源电压;对于 HVSS、我将使用-5V (5%到 l)电源电压。
    您认为它可以正常工作吗?
    "数据表中的规格特征是 HVDD=10至15V 且 HVSS=-15~ 10V 电源"这一说法意味着什么?
    在此范围之外、ADS8555规格最差?

    谢谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我为迟迟不能答复道歉,因为在过去两周的旅行中,我很难登录和检查论坛。

    ADS8555所接受的外部基准电压范围为0.5V 至3V、因此您使用1.5V 外部基准的解决方案应该可以正常工作。

    这些条件在数据表的"电气特性"表中指定、这意味着在这些条件下表中显示的性能是表征的。 当测试条件超出范围时、规格和性能可能会有所不同或更差。

    此致

    戴尔