This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:我们是否有正弦滤波器的 Verilog 源代码

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815447/amc1305m25-do-we-have-verilog-source-code-for-sinc-filter

器件型号:AMC1305M25
主题中讨论的其他器件:ADS1202

您好!

对于使用 AMC1305和 FPGA 的客户、我们是否有正弦滤波器的 Verilog 代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    查看 ADS1202的参考设计。  我们在这里有一个 VHDL 代码示例、该示例执行 SINCx 滤波、对于 AMC1305而言是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢! \^o^/