This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:用于 TI 模数组件的 Windows 10驱动程序

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814481/ads1675ref-windows-10-driver-for-the-ti-analog-to-digital-component

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675ADCPro

在2012 E2E 论坛回复客户时、Gregg Huff 表示德州仪器愿意发送 FPGA 源代码。  由于德州仪器似乎不愿意帮助向购买大量 ADS1675产品和其他 TI 产品的客户提供正确的最新信息、 我们感觉陷入了为我们的信号分析器软件创建驱动程序以正确与我们创建的 ADS1675设计进行通信的泥沼、ADS1675设计此时通过 Opal Kelly XEM3010卡链接到 USB 环境。  我甚至试图向 Richard Templeton (TI CEO)传达我的沮丧、这是一个笑话。  我们现在需要德州仪器的帮助!!! 请联系 Chris Seberino、他经验丰富、还拥有计算机科学博士学位。  cseberino@gmail.com 或(936) 235-1139。  请记住、今天我们在 Windows 10 64位 Pro 中使用这些德州仪器的组件。  作为信号分析器的主要用户、军方必须使用 Windows 10、而不是 Windows XP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John!

    我看到 Ryan 和 Keith 发送了您在过去18个月中要求的源代码和 VHDL 文件、但我看不到您在哪里回复了其中一位、说您在处理他们提供的文件/文档时遇到了问题。  

    我们的 ADS1675REF 具有两个不同的组件、一个是基于 LabView 的 ADCPro 部分、另一个是连接到 Opal-Kelly FPGA 卡的特定于 EVM 的 ADCPro 插件。  您能告诉我们您在哪里遇到通信故障吗?  

    我们最近更新了许多安装程序以适应 Windows 10、并考虑到对有符号和无符号驱动程序的安全措施有所提高、我们尝试设想硬件的每种可能变化、 谁对 PC 具有管理权限、它可以保护外部安装程序上的系统等。并非总是能够在每个用例场景中正确处理问题。  我想更好地理解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如前所述、我让位于德克萨斯州休斯顿的 Chris Seberino 开发我们所需的驱动程序、以便我们的信号分析器软件 DynamicPRO 能够通过 Opal Kelly XEM3010接口从 ADS1675请求数字化数据。  我们的分析器软件在 Windows 10 64位 PRO 环境中运行。  Chris 可以告诉您他遇到了哪些具体问题、如果您能与 Chris 沟通、我将不胜感激。  他的电子邮件地址是:cseberino@gmail.com。  他的电话号码是:936-235-1139。  这种紧迫性的原因在于、我们与军方有着长期的关系、因此我们需要尽快为基于您的 TI ADS1675的某些信号分析器快速启动新的驱动器。  如果您需要为我充电、那么就这么做吧。  您可以通过以下网址直接与我沟通:jthomas@cognitivevision.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我希望我们提供给您的文件和 Chris 能为您提供所需的信息。  ADS1675REF 和 XEM3010作为一对板放置在一起、以便与我们的 ADCPro 工具配合使用。  将硬件、软件和相关的 VHDL 的开发方式为方便我们在 ADCPro 软件中实现的功能、而不是将其纳入开发系统(可能是短视、 这不是我们发布软件时的目标)。  我们的目标是为 ADS1675打造一个评估平台、然后让终端用户通过自己选择的主机控制器来决定如何在其特定系统中实施器件(使用微型、DSP、FPGA 等)。  我们可以根据需要继续离线、因为现在我将关闭此帖子。