This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 输入类型问题和器件建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815363/adc-input-type-question-and-part-recommendation

主题中讨论的其他器件:ADS8691ADS8860

您好!

我现在尝试选择一个 ADC、我对所有不同的 ADC 输入类型感到有点困惑、这对我来说是正确的输入类型。 我要转换的信号来自 LA 55-P 电流传感器。 它是双极信号、将从+5V 摆动到-5V。 我是否需要单端双极输入? 如果您能对此有所了解、我们将不胜感激。

此外、如果您可以提供 ADC 建议、这也将受到欢迎。 要求如下

  • 1个输入通道
  • 采样率为1MSPS 或更高
  • >12位分辨率
  • 部件越少越好。 更快的组装和更低的信号链元件(更低的误差)  
  • ADC 需要能够以菊花链形式连接
  • 首选增强型 SPI。 我们需要通过电缆传输信号、因此首选低速信号
  • 无 BGA 或 LGA。 我们需要手工焊接这些板。 QFN 是可行的、但不是首选。  

我查看的是 ADS8691。 这是否很适合? 输入类型是否正确?

我绝不是模拟设计的专家、因此如果我对这些要求有任何误解、请随时指出。 我希望能这样做。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您有双极信号、因为电压范围包括正  负电压。    由于传感器输出 基本上是单端的(负载电阻器连接到 GND)、因此单端 ADC 输入将正常工作。  请注意、任何 ADC 输入配置均可用于适当的外部信号调节。

    我建议您 查看 TI 高精度实验室- ADC、其中涵盖 了与 ADC 相关的多个模拟主题。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    有关不同 ADC 输入类型的详细说明、请参阅第2.1节。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types?cu=1128375

    ADS8691可以正常工作、但由于它具有集成的模拟前端、因此该器件的输入信号带宽限制为15kHz。  我假设您希望支持 LA 55-P、DC-200kHz 的全带宽。  如果是这种情况、您将需要使用不同的 ADC。

    以下模拟工程师电路展示了如何转换+/-10V 输入以驱动单端输入 ADC (ADS8860、1Msps、16b)。  用于将+/-10V 缩放到0->5V 范围的电阻器值可轻松调节为+/-5V 输入范围。  此电路拓扑将支持电流传感器的全信号带宽。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用