您好!
我现在尝试选择一个 ADC、我对所有不同的 ADC 输入类型感到有点困惑、这对我来说是正确的输入类型。 我要转换的信号来自 LA 55-P 电流传感器。 它是双极信号、将从+5V 摆动到-5V。 我是否需要单端双极输入? 如果您能对此有所了解、我们将不胜感激。
此外、如果您可以提供 ADC 建议、这也将受到欢迎。 要求如下
- 1个输入通道
- 采样率为1MSPS 或更高
- >12位分辨率
- 部件越少越好。 更快的组装和更低的信号链元件(更低的误差)
- ADC 需要能够以菊花链形式连接
- 首选增强型 SPI。 我们需要通过电缆传输信号、因此首选低速信号
- 无 BGA 或 LGA。 我们需要手工焊接这些板。 QFN 是可行的、但不是首选。
我查看的是 ADS8691。 这是否很适合? 输入类型是否正确?
我绝不是模拟设计的专家、因此如果我对这些要求有任何误解、请随时指出。 我希望能这样做。
谢谢!