This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:ADS5294 EVM 消耗的电流

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814703/ads5294evm-current-drawn-by-ads5294-evm

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294

大家好、

我们在使用 ADS5294 EVM 时遇到问题。

从5V 电源汲取的电流仅为0.1A  

它必须是0.4A。

我们还将 TSW1400板连接到 ADS5294、我们将获得 TIMPLE_OUT_ERROR。

是否有人能找到解决上述问题的办法。

谢谢、此致

Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保已连接 USB、否则、器件可能处于断电模式。  

    您的 EVM 是否经历过任何 ESD 事件?如果您在相同条件下看到0.4A 至0.1A 的电流、则 EVM 看起来会损坏。   

    谢谢!