This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:流经输入至 Vdd 二极管的最大电流

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815287/ads7886-max-current-through-in-to-vdd-diode

器件型号:ADS7886

您好!
IN 和 Vdd 之间的二极管能否承受<= 0.5mA 的电流? 该二极管的物理存在吗?

谢谢和 BR、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    ESD 二极管存在、当指定电流时、最大额定持续电流通常在5-10mA 之间。  0.5mA 即可。  请注意、当电流流经内部二极管时、我们无法保证器件正常运行、但在这一级别不会受到任何损坏。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用