This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:ADS128S102

Guru**** 2944970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814697/adc128s102evm-ads128s102

器件型号:ADC128S102EVM
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

你好! 我想知道用于校准的电压标度? ADC128S102EVM 的校准系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vichu、

    欢迎访问 TI 的 e2e 社区。

    ADC128S102中没有内部校准寄存器、我认为 EVM 未校准。

    十进制的输出代码通过以下公式转换为电压:

    Vin =(ADC 代码/4096)*VA。  EVM 板默认设置 VA=3.3V、 您也可以使用外部基准或2.7V 至5.25V 的电源。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用