主题中讨论的其他器件: ADS1235、 ADS1263
这是该职位的延续:
我在接线侧度过了一段很短的时间。 我能够与模块通信并读取转换数据、但状态位正在抛出大量错误。 数据表的第70页包含错误代码、我得到以下信息:
ADC1 PGA 差分输出警报
ADC1 PGA 输出高电平警报
ADC1 PGA 输出低电平警报(下面将对此进行详细介绍)
ADC1低基准警报
数据(来自转换)为0x8000000 (即输入信号<=-Vref/gain... 我想我在确定芯片引脚的 Vref 是多少方面遇到了困难...)。
AIN0和 AIN1未连接。
如果我将5V 连接到 AIN0、则数据会传输到-982023569或相关问题。
最后、我尝试将一个负载单元连接到 ADS 1262。
是否缺少配置或原理图布线不正确?