This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/ADS1298:导联脱落交流模式行为

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815101/rtos-ads1298-lead-off-ac-mode-behavior

器件型号:ADS1298

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们使用的是 ADS1298导联脱落检测、使用交流模式。 为此、我们向 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 的导联脱落控制寄存器值0xE1和值0xFF 写入了值、当我们执行此操作并监控输入时、我们看到~200 uV 正弦波、但没有连接到输入端的电阻器、这是否正常? 如果是、我如何在添加电阻后提取实际振幅? 正如我在添加~30kohm 时观察到的、振幅在初始200uv 范围内。

此致、

Jameel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    感谢您的发帖!

    我们将需要看到一个连接图、其中显示了30k 电阻器在您的电路中的连接位置。 您能否提供原理图和完整的寄存器设置列表?

    引起我注意的一个细节是、您使用的电流源幅度最小(6nA)。 这将是交流导联脱落激励波形的峰值电流。 6nA x 30k = 180uVP。 相对于您在没有外部电阻器的电路中看到的噪声、该信号可能太小。 尝试使用更大的电阻器或电流设置。

    我们最近发布了一篇文章、讨论了如何使用 ADS1298导联脱落电路进行阻抗测量。 也许您会发现一些有用的信息!

    如何精确测量电极阻抗、以便在 ECG 系统中进行导联脱落检测

    此致、