This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADC 产品的18位分辨率

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS5263, ADS8694, ADS9224R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815150/ads8363-18-bit-resolution-for-adc-product

器件型号:ADS8363
主题中讨论的其他器件: ADS5263ADS8694ADS9224R

您好:

我们希望找到一个具有18位 SAR ADC (4XADC)、1MSPS 标准的解决方案。

最接近的是 ADS8363、但它只有16位。

我们有18位吗? 还是其他建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS5263可在"18×串行化模式"下输出全部18位并满足1MSPS 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认是否需要所有4个通道中的1MSPS 并行采样率、或者是否需要1MSPS 采样率除以四个通道?

    ADS8594具有4个并行@ 500kSPS 的 ADC

    ADS8694具有4个 ADC 多路复用@ 500kSPS

    ADS9224R 为2个 ADC @3MSPS、您可以使用其中的两个器件。