This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:转换延迟

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815245/ads131a04-conversion-latency

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件:ADS1261

你(们)好,先生  

我看到 ADS1261具有转换延迟表  

请问如何计算 ADS131A04的转换延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    请参阅第44页 ADS1261数据表中显示的转换延迟表。

    对于 ADS131A04、我们没有这样的表。 但是、使用 SINc3数字滤波器时、完全稳定数据的延迟要长得多。 Sinc3滤波器用作 ADC 输出的三个转换移动平均值。

    此外、ADS131A04还具有一个数据缓冲器、可在一个数据周期内保存转换数据、这会增加一个延迟周期。

    等效 ADC 延迟约为4个数据转换周期。

    吴约瑟