This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:在执行连续采集时、不频繁地从 ADC (ADS1218)接收野生数据输出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815074/ads1218-infrequent-wild-data-outputs-are-received-from-the-adc-ads1218-while-continuous-acquisition-is-carried-out

器件型号:ADS1218

多年来、我们一直使用 ADS 1218来采集压力和温度传感器数据、并生产出数百张卡(板上有48个 ADC)、它们在板上的同一个电路中完美工作。

最近,我们在 ADS1218的数据输出方面遇到了一个特殊的问题,在该问题上,我们针对特定的增益、数据速率以及系统偏移和增益设置进行了 ADC 校准。 当连续采集数千个样本时、两个或三个数据样本为0x000000或0xFFFF、或者也介于值之间。

我们没有理由怀疑 电路有问题、因为当器件更换为新的器件(设置相同)时根本没有问题、但我们的器件测试工程师在单独测试时移除器件时发现了相同的问题。

我们是否可以将其归类为 随机器件故障? 如果不是您建议我们执行的操作。

我希望能早日得到答复。

谢谢、此致

Haresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    这听起来像是随机故障。  这是否是现场故障?  还是正常测试流程中出现故障?

    我们可以缩小问题的范围。  您是如何读取数据的?  您使用 RDATAC 模式直接从器件读取还是使用 RDATA 命令?  您如何确定何时读取结果?  您使用的是 DRDY 还是基于时间的方法?

    数据速率可能不是您所认为的。  我将使用示波器验证该器件是否正在发出信号、其中 DRDY 将从高电平转换为低电平、并以编程到器件的数据速率传输。

    此致、

    Bob B