This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:功率耗散

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8771, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815253/dac8775-power-dissipation

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: DAC8771DAC8760

你(们)好,先生  

我看到 DAC8775具有自适应功率控制、并且具有更好的功率耗散  

我是否可以知道功率耗散造成了什么影响? 例如,热量会影响 DAC 精度?

是否有任何文档要解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我们提供了一份文档、其中介绍了自适应电源管理功能的优点。 为了进行更公平的比较、本文档实际上重点介绍了 DAC8760与 DAC8771、但 DAC8775也具有非常相似的优势。

    主要优势在于它涉及到通过减少热量来提高 PLC AO 模块的密度。 在许多情况下、系统正在为系统级产品定义环境温度、同时外壳内部的温度可能会明显变热。 这有两个影响领域。 一种是相邻元件的可用性-虽然许多信号链器件的额定温度高达125C、但其他器件的额定温度可能不同、因此从功能角度而言、热量必须降低。 其次、当您淋洗到时、许多模块将根据模块组的方向(垂直与水平)或环境温度进行降额。 通过控制内部温度、这两个方面都可以得到改善。

    最后、与此相关的是、在更小的空间内需要更多的通道-当然、在本例中、前面的两个点都是相关的、但也只是物理实现尺寸。 通过在 DAC 中实现 SIMO 直流/直流转换器、消除了一些外部电源组件、从而从纯物理角度降低了整体尺寸。