This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:IAM 无法在 TP2获取任何电压

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815085/dac7811evm-iam-not-able-get-any-voltage-at-tp2

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7811

Hiii…

这是我从 FPGA 板获取的时钟、时钟和模块。我将这三个时钟与 DAC7811 (具有 J2_B ASS)连接、将 J2_B11连接、将 CLK 与 J2B_3连接、并将 J2B_7和 J3块连接为+5V、将 DGNS 连接为 J3_5。

我的问题是我无法获得 Vout?

当我检查输出电压时、iam 获得0v

但我能够传递我的 mosi、clk 和 cs。这三个操作正常。我应该如何操作才能使 Vout 具有一定的电压  

请提供一些帮助、以获取 Vout 以及我需要对此进行哪些更改