This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:校准#39;s 算法值

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813818/tsc2046-calibration-s-algorithm-values

器件型号:TSC2046

大家早上好!

我将根据本文 "W.Fang  和 T.Chang 在触摸屏系统中进行校准"创建触摸屏校准功能。

我绘制了三个不同的独立点、然后读取了每个点的 X 和 Y 值。

一切都很好,直到这里!
当我计算以下值时、问题就会开始:

DET A

DET AX1      DET AY1

DET AX2      DET AY2

DET Ax3.      DET AY3

这些值中的某些值是否可能为负值?

为什么会发生这种情况?

如果有任何建议和帮助了解错误(如果有问题)、我们将不胜感激。

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    问得好! 值可能为负。 矩阵的决定因素可以用矩阵侧面的"条形"表示。 这不表示绝对值。 决定因素的符号表示转换的方向是保留还是翻转。  

    在文章的第8页顶部、您甚至可以看到为 Y 坐标方程计算了一些负值。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron