This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:关于单端输入

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814568/ads114s08-about-single-ended-input

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1120

您好!

我想使用以下与 ADS114S08的连接、并将其与单端0-3.3V 输入电压配合使用。 有问题吗?

AVDD = 3.3V
AVSS = 0V
REFP1 = 1.65V
REFN1 = 0V
AIN1 = 0至3.3V (MUXP)
AIN 0 = 1.65V (MUXN)

在本例中、以下代码是吗?

AIN1 AIN0 VDiff 十进制 十六进制
0V 1.65V -1.65V -32768 8000h
1.65V 1.65V 0V 0 0000h
3.3V 1.65V 1.65V 32767 7FFFh


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    这是绕过 PGA 的可行用例、您的表正确。  如果您希望以增益1使用 PGA、则输入范围将限制为(AVDD-0.15V)至(AVSS+0.15V)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉、没有解释。
    我想启用和使用 PGA。
    我想使用2或更多的增益。
    我可以对单端输入使用2或更多的增益吗?

    此致、

    Kenta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    您最初的用例是伪差动输入、AINP 的输入范围为0至3.3V。  对于这个用例、PGA 必须被旁路并且只能有一个增益为1。  要使用 PGA、无论增益为1还是更高、绝对输入范围均会降至(AVDD-0.15V)至(AVSS+0.15V)之间。  如果您使用大于1的增益、范围会变窄。  ADS114S08数据表的第7.3节给出了输入范围。  接地参考单端输入会使用单极电源超出输入范围。

    您可以使用双极模拟电源(+/- 2.5V)、这将允许使用 PGA 的单端接地基准输入、且增益大于1。  但在这种情况下、您将无法测量3.3V 输入。

    也许您可以告诉我您打算做什么、我可以提供更多帮助。  您还可以查看 ADS1120、它将允许旁路 PGA 以及旁路模式下可能高达4的增益。

    此致、

    Bob B