This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 采样率选择

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815032/adc-sampling-rate-selection

主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

我将设计一个交流电源电压测量系统、输入规格如下所示

输入电压- 230Vrms 50Hz

15次谐波

我需要知道我的采样率应该是多少、才能使用高达15次谐波测量50Hz 的交流信号。

最大输入频率为50*15=750Hz

根据奈奎斯特标准、fs min = 750*2= 1500Hz

但最佳采样率应该是什么- 它符合奈奎斯特标准或更高的标准。

如何找出最佳采样频率? (最小值和最大值)以及如何根据采样率规格选择 ADC。

谢谢、此致、

Swaminath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaminath、

    这是一个非常开放式的问题、我认为我无法告诉您"最佳"采样率是多少、而仅考虑输入信号的频率、因为它取决于多个因素。  

    该设计的性能目标是什么?  

    您需要多久检查一次此测量结果? (输出数据速率)

    应用程序对成本有多敏感?  

    您是否还需要隔离?  

    如果您具有固定的输出数据速率、则增加采样频率的优势是 OSR (过采样率)会增加、并导致测量中的噪声更小。 对于某些客户来说、以奈奎斯特(2倍输入速度)采样就足够了、有些客户希望以10倍的速采样、有些客户甚至会达到100倍。  

    您可以在我们的许多数据表中找到证明这一点的表、表1。 ADS131A04数据表的说明: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131a04.pdf