This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:旁路 ADC 模式下输出信号的频率为4MHz

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807954/afe4490spo2evm-4mhz-frequency-in-output-signal-in-bypassed-adc-mode

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

您好!

如果 AFE4490模块的 ADC 被旁路、并且信号被路由到引脚 RX_OUT_P 和 RX_OUT_N、则示波器上的输出信号中会出现4MHz 频率。

脉动式血氧计模块在4MHz 时钟上运行、因此频率源是清晰的。

该4MHz 摆幅是否仅在示波器上可见?如果未绕过 ADC、是否也存在?

假设第一个串扰来自 clock_out 引脚、因此连接了一个 RC 滤波器。 然而、4MHz 仍然保持在输出信号中。  

对于4MHz、我们可以做些什么吗?  

此致、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否分享示波器的屏幕截图?

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    很抱歉耽误你的回答。  

    通道3:TX_LED_N -->如果达到5伏-->红外 LED 亮起

    通道4:RX_OUT_P

    屏幕截图显示:Zoom on IRLEDConvert

    屏幕截图显示:放大上一屏幕截图中的 X 光标位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、实际上 ROUTP/N 上的输出具有4MHz 的耦合。

    您是否尝试移除 EVM 的 R23以使 CLKOUT 浮动? 如果4MHz 通过 EVM 进行耦合、这将有所帮助。

    您在 RXOUT/N 上探测信号链输出的具体原因是什么? 我之所以提出这一问题、是因为不建议在数据表中提到的生产中使用此模式。 在正常模式下、您需要获得正确的输出。

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    不、我没有。 也许我会尝试一下。

    我只是想看一看信号、看看我要处理的内容。

    然后、我识别了信号中的4MHz、并想知道在正常模式下输出信号中是否也存在该频率。

    但根据您的答案、它不是。 这解决了我的问题;)  

    谢谢!

    此致、

    最大