This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:硬件设计- ADS1298R 查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814635/ads1298r-hardware-design---ads1298r-queries

器件型号:ADS1298R

您好!  

我正在使用 ADS1298R 开发定制板的原理图。 我尝试连接通道电路、并在 PDK 原理图上看到以下电路。 (根据我对软件的测试、我指的是这些内容)。 我注意到有一个二极管电路在一侧使用 AVDD、另一个二极管电路使用 AVSS (未施加)。 该二极管电路的用途是什么? 根据我的理解、LA/RA 信号将是一个小电压;每个引线信号末尾的二极管的用途是什么?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    二极管的用途是提供瞬态/过压保护。 这些二极管旨在保护器件的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我理解这一点、但我无法理解为什么二极管连接到 AVDD 而不是 AVSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sudarshan Jagannathan "]

    我理解这一点、但我无法理解为什么二极管连接到 AVDD 而不是 AVSS。

    [/报价]

    以防止出现正负瞬态和负瞬态。