器件型号:ADS1247EVM
您好!
我目前正在为 RTD 测量应用使用 ADS1247 EVM。
- 我参考 TIPD120设计文件修改了 EVM 电路、并随附了所做的修改。
- 当我尝试读取模拟输入时、ADS1247始终返回零。
- 测得的 AIN1和 AIN2之间的差分电压为110mV
- 测量了 REF0P 和 REF0N 之间的基准电压、并注明为1.6V
- 使用 DRDY 引脚的状态轮询数据。
- 以下寄存器设置用于配置。
地址 寄存 器值
00h MUX0 0a
01小时 VBIAS 00
02h MUX1 20.
03小时 SYS0 22.
04h OFC0 00
05小时 OFC1 00
06小时 OFC2 00
07小时 FSC0 00
08h FSC1 00
09小时 FSC2. 00
0Ah IDAC0 96
0Bh IDAC1. 03
0通道 GPIOCFG 00
0Dh GPIODIR 00
0Eh GPIODAT 00
提前感谢您提供的任何帮助。