This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5484:流水线延迟

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814990/ads5484-pipeline-latency

器件型号:ADS5484

您好!

流水线 ADC 的延迟是否是固定值?
规格列中将其描述为 TYP5周期。
另一方面、说明中将其描述为两个边沿上的4.5个周期。

我认为此参数是由架构决定的值。 它是否在特殊条件下发生变化?
 由于我们的客户正在考虑更换 SAR、因此重要的考虑因素是双边沿的时序是否可被用作 SAR 的转换启动触发器。
谢谢你。
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    ADC 延迟固定为5个时钟周期。

    此致、

    Neeraj