This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416EVM

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC81416, DAC71416, DAC61416, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814894/dac81416evm-dac81416evm

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DXP、 DAC81416、 DAC71416、 DAC61416、 ENERGIA

您好!

是否可以将 DXP 与以下任何部件配合使用:

DAC81416

DAC71416

DAC61416

如果没有、我可以使用 DACx1416 EVM GUI 提供定制代码吗?

谢谢、

文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    目前、DXP 仅用于支持我们的传统 DAC EVM。 大多数新器件都由具有独立 GUI 的 USB-2-ANY 平台提供支持。 您所询问的器件就是这种情况。

    在 EVM 的产品文件夹(http://www.ti.com/tool/dac81416evm)上、您可以在页面底部附近找到 GUI 下载链接。

    您可以采用方框图或直接寄存器访问方式使用 EVM GUI 与器件寄存器进行交互、包括设置 DAC 输出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    感谢 Kevin 的快速回复。

    EVM GUI 是否能够接受带代码/电压的文件并读取它们、并根据文件中的代码/电压定期生成模拟输出?

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    我们没有在较新的 GUI 中实现此功能、因为过去 DXP 的大多数用例都是简单的直流评估情况、因此该功能看起来有点过分。

    获得此设置所需电阻最小的路径很可能是使用其中一个带有一些 Energia 代码的 TI LaunchPad 直接与器件 SPI 总线交互。