This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:不可靠的行为。

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814877/ads1120-unreliable-behaviour

器件型号:ADS1120

大家好、

我想知道是否有人可以帮助我解决我的问题。 我将使用 ADS1120以 PSU 作为基准对单端信号进行采样。 我使用以下值配置寄存器、我已经尝试过单次触发和连续技术。

REG0 = 0x81

REG1 = 0x00

REG2 = 0xC0

REG3 =默认值

我已经验证了 SPI 时序和配置、PSU 和进入 ADC 的信号、我在所有这些方面都没有问题。

我正在进行统计的问题包括:

在连续转换模式下、ADC 最终以随机间隔停止生成中断、但在2到10个采样之间发生。

在连续转换模式下、ADC 通常会"锁定"、并且只会一直返回相同的值。

在连续和单端模式下、我看到数据中出现随机尖峰、通常在 ADC 的输入电压保持恒定的情况下在顶部或底部电源轨饱和。 我还会看到随机损坏的数据始终具有相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这听起来像是 ESD 或 EMI/RFI 进入系统并导致 ADS1120复位。  有趣的是、如果您在事件发生后仍能与器件通信、以确认器件已重置为默认寄存器设置、那么您会很感兴趣。

    您可以将原理图发送给我吗?  这是否在原型设计设置中、ADS1120和微控制器之间有飞线?

    此致、

    Bob B