请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120 大家好、
我想知道是否有人可以帮助我解决我的问题。 我将使用 ADS1120以 PSU 作为基准对单端信号进行采样。 我使用以下值配置寄存器、我已经尝试过单次触发和连续技术。
REG0 = 0x81
REG1 = 0x00
REG2 = 0xC0
REG3 =默认值
我已经验证了 SPI 时序和配置、PSU 和进入 ADC 的信号、我在所有这些方面都没有问题。
我正在进行统计的问题包括:
在连续转换模式下、ADC 最终以随机间隔停止生成中断、但在2到10个采样之间发生。
在连续转换模式下、ADC 通常会"锁定"、并且只会一直返回相同的值。
在连续和单端模式下、我看到数据中出现随机尖峰、通常在 ADC 的输入电压保持恒定的情况下在顶部或底部电源轨饱和。 我还会看到随机损坏的数据始终具有相同的值。