This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750 IOUT 滤波器

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814904/dac8750-dac8750-iout-filter

器件型号:DAC8750

您好!

为了 更好地抑制 EMI、我们计划将 IOUT (见数据表第39页)上的15 Ω 电阻滤波器替换为铁氧体磁珠。 您是否建议进行更改?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    电阻器的主要目的实际上是充当 TVS 二极管和钳位到轨二极管之间的串联导通元件。 从本质上讲、由于我们知道 Vtvs 和 VCLAMP 会有所不同、因此除了 PCB 布线阻抗外、钳位二极管还应采用某种方法来限制电流、这一点很有帮助。

    实际上、在我们"最可靠"的输出保护电路版本中、出于同样的原因、我们在 IOUT 和钳位之间应用了另一个15欧姆的串联电阻器。

    在具有电压输出的其他图中、我们实际上使用铁氧体替代了电阻器、因为该节点位于输出缓冲器的反馈环路之外、因此为了保持直流精度、铁氧体比电阻器更具吸引力。

    在受每个电压输出和电流输出情况保护的内部节点方面、它们非常相似。 因此、由于 VOUT 可耐受铁氧体-如果您想用铁氧体代替电阻器、IOUT 也会耐受铁氧体。 但是、根据我的经验、这不是必需的、而且很可能更大/更昂贵-但我会将决定留给您。