This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JESD 通道未出现

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813725/adc12dj3200-jesd-lanes-not-coming-up

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的 TI 团队:

我们使用 ADC12DJ3200连接到 JMODE1 (16条通道)中的 Arria 10 FPGA。 我们以4.2GHz (通道速率= 4.2GHz)和6GHz (通道速率= 6GHz)采样时钟运行 ADC。  
当我们使用6GHz 采样时钟时、 FPGA 中的所有 JESD 通道都能够从传入数据中恢复时钟、因此 JESD 链路已开启并能够捕获输入射频数据。  
但是、当 ADC 以4.2GHz 采样时钟运行时、FPGA 中的一个 JESD 接收器通道无法从传入数据中恢复时钟。  
请建议一些解决方案来调试此 问题。
使用的 JESD 参数:
JMODE = 1
K = 5
谢谢、尊重
Shyna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyna、

    请尝试调整 ADC 上的串行器/解串器预加重设置。 可以通过向寄存器地址0x048写入0x0至0xF 来调整预加重设置。 SER_PE 寄存器是4位寄存器

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我尝试使用预加重寄存器、但 JESD 链路在4.2GHz 采样时钟下仍然不能正常工作。

    此致、

    Shyna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我已经在 JMODE 1中测试了具有3.6GHz 和3.2GHz FS 的同一 ADC、工作正常。 仅对于4.2GHz 采样时钟、JESD 链路未启动。  

    谢谢、此致、

    Shyna