This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:EVM GUI 生成写入保留寄存器的寄存器数据集

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814630/dac38rf85-evm-gui-generates-register-data-set-that-writes-to-reserved-registers

器件型号:DAC38RF85

当使用 EVM GUI 为我们所需的配置生成器件寄存器数据集时、我们最终为数据表中表示保留的寄存器提供了几个值。

多 DUC 页面中的寄存器0x5E 和0x6E 都在生成的寄存器数据集中、但在数据表中标记为保留。

这些寄存器的用途是什么?  是否有更新的数据表(我正在查看 SLASEA3C - 2016年12月- 2017年7月修订版)来解释其用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这些是数据表中的保留寄存器。 您可以删除这些写入、也可以将"0000"写入所有写入。

    此致、

    Jim