This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:DACFS 寄存器位11未定义

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814634/dac38rf85-dacfs-register-bit-11-undefined

器件型号:DAC38RF85

该器件的数据表包含 DACFS 寄存器的以下字段说明:

字段
15:12 DACFS
10:0 保留

位11的用途是什么?   我猜保留位应该是11:0、因为 DACFS 的4个位与说明中给出的范围相匹配。

是否可以由 TI 的人员确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这是一个拼写错误。 它应该是11:0、而不是10:0。

    此致、

    Jim