This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:数据表寄存器复位值

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814642/dac38rf85-datasheet-register-reset-values

器件型号:DAC38RF85

数据表的"寄存器映射"部分似乎包含每个寄存器的3组不同的复位值。

  1. 每个寄存器的段标头中都有一个复位值。
  2. 图中寄存器的每个位都有一个"复位后的值"、该值位于每个寄存器的每个部分的开头。
  3. 在表字段说明中、每个寄存器的寄存器中的每个字段都有一个复位值

这些寄存器中的值对于许多寄存器来说并不一致。

每个"重置"值之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这些值应该都是相同的。 如果您发现不一致之处、则可能是表42中的数据表中存在错误。  如果您担心某个复位值、我建议对器件执行硬复位并读回寄存器值。

    此致、

    Jim