This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:全功率带宽

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, ADS8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814534/ads8353-full-power-bandwidth

器件型号:ADS8353
主题中讨论的其他器件: ADS8350

您好!

我希望您确认 ADS8353的全功率带宽规格。

当我确认"ADS8350"(高采样率版本)的数据表时、我发现了该规格。 因此、我相信您可以为 ADS8353提供此规格。

请确认吗?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida San

    ADS8353全功率带宽应与 ADS8350相同。 我想知道什么是 ADS8353的应用、以及您为什么需要 有关此特定参数的信息。

    谢谢、此致

    Abhijeet